This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25117:LM25117 VCC 下拉至4V

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594723/webench-tools-lm25117-lm25117-vcc-drop-down-to-4v

器件型号:LM25117

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

我设计的120W 降压转换器适用于以下应用:

VIN=20-39V

Vout=12V

Iout=10A

( 请参阅随附的)

 当无负载条件下、输出12V 、波形正确

CH1:UVLO 引脚、CH2:SS 引脚、Ch3:VCC 引脚

当输出电流为2A 时、VCC 降至4V

CH1:UVLO 引脚、CH2:SS 引脚、Ch3:VCC 引脚

我尝试将 VCCDIS 连接到 GND、但情况没有改善、

是否有更好的解决方案?  请给我建议

谢谢!

奥斯汀

e2e.ti.com/.../12V-and--5V-DC-to-DC_2D00_20170406-_2D00_-.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu Hsang Shen、

    您在设计中使用的电感器值是多少?

    4.7uH 对应于50%的电感器电流纹波-这可能会导致设计达到电流限制。
    15 μ H 的使用将导致20%的电流纹波。

    在查看原理图和 BOM 时、您使用的值不清楚。

    您能否查看 CS 引脚的电压以确定设计是否处于电流限制范围内?

    Piotr