This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:电池平衡

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597957/bq24600-cell-balancing

器件型号:bq24600

我看不到 BQ24600具有电池平衡功能吗? 我计划 对3节串联锂离子电池充电。 我是否必须使用另一个控制器与 BQ24600协同执行电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的充电器不设计电池平衡。 通常、它可以满足多节电池的需求。 除笔记本电脑客户外、 大多数应用程序不 会添加额外的电池平衡功能。 这取决于您的应用的要求。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息 Kerry。
    在进行充电平衡和不进行充电平衡的情况下、电池寿命有何差异? 我可能会使用3节锂离子电池 NCR 化学物质。
    我看到电池监控器类别中有多种具有电池平衡功能的产品、它们是否可与电池充电器芯片配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电池监控器产品可以在这方面提供帮助。 它们可以一起使用。 通常、您不必执行此操作。 有关监视器的详细信息、建议您构建有关监视器的新论坛问题、他们的专家将为您提供帮助。

    此致