This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于 BQ24171的计时器故障恢复

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597866/bq24171-about-timer-fault-recovery-of-bq24171

器件型号:BQ24171

您好、您可能会对其感到担忧。

 

BQ24171被设计成在满足特定条件时被清零、即使发生了一个定时器故障。

数据表具有以下说明。

 

(数据表 P23)

 -9.3.21定时器故障恢复

  IC 提供了一种恢复方法来处理计时器故障情况。 下面总结了这种方法:

  条件1:蓄电池电压高于再充电阈值、并发生超时故障。

  恢复方法:当电池电压降至再充电阈值以下时、计时器故障将清除、和

  电池检测将开始。 POR 或将 ISET 设置为40mV 以下也会清除故障。

 

(问题)

 1、为什么 BQ24171即使发生计时器故障也能自动清零?

 

我认为、通过再次接通电源并连接/断开电池来清除计时器故障是很常见的。

BQ24171符合 JEITA 标准。

因此、自动清除计时器故障并开始充电是否安全?

 

请回答?

 

此致、

 

 Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置正常且合理。 您可以看到以下内容:

    '该 IC 提供了一种恢复方法来处理计时器故障情况。 下面总结了这种方法:

    条件1:蓄电池电压高于再充电阈值、并发生超时故障。

    恢复方法:当电池电压降至再充电阈值以下时、计时器故障将清除、和

    电池检测将开始。 POR 或将 ISET 设置为40mV 以下也会清除故障。

    条件2:蓄电池电压低于再充电阈值、并发生超时故障。

    恢复方法:在这种情况下、IC 将故障电流应用于电池。 这种小电流

    检测电池移除情况、并在电池电压保持低于再充电电压时保持开启状态

    阈值。 如果电池电压高于再充电阈值、则 IC 禁用了故障电流和

    执行条件1中描述的恢复方法。 一个 POR 或将 ISET 设置为40mV 以下也将清除

    故障。

    "

    当"电池电压高于再充电阈值并发生超时故障"时、在电池放电加载后、电压低于再充电电压、电池应再次充电。

    对于您的问题、您可以看到"条件2:电池电压低于再充电阈值、并出现超时故障。"。 如果您的电池无法充满电、这意味着可能存在问题、因此充电器将不会再次充电。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerry-San

     

    感谢您的快速回复。

     

    我想知道 BQ24171是为自动充电而设计的。

    是否因为即使在充电开始后、如果电池检测流程出现异常、BQ24171也肯定会停止?

     

    此致、

     

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 BQ24171开始充电时、大部分功能就像充电一样、 这一点没有问题。 如果有其他问题、您能否清楚地描述您的问题、谢谢。

    此致