This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:软启动组件选择

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601539/tps61093-selection-of-soft-start-components

器件型号:TPS61093

我在一个应用中正在为 TPS61093争取5ms 的软启动时间。

我使用的是 CSS = 47nF、RSS = 10k 的参考设计。 在这些元件就位的情况下、TPS61093不会产生所需的输出电压。 即使在切换使能线路时也是如此。

使用相同的 PCB/电路、我将软启动组件更改为 Css = 1uf、RSS 和200k、TPS61093确实会产生所需的输出电压。 是否有最低 CSS 或 TSS? 我在数据表中没有看到任何最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到我的问题、RSS = 10k。 该值不允许5uA 的偏置电流达到500mV。 更改为200k、一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将结束该问题。