This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:TPS43060 VSW 异常

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601519/tps43060-tps43060-vsw-abnormal

器件型号:TPS43060

您好!

我尝试针对客户的异常 VSW 波形调试其 TPS43060 (请参阅随附的文件)

我已经添加了一个大 Cout (表示100uF)、但仍未得到改进、您能不能帮助我了解哪个组件可以修改 VSW 性能?  

e2e.ti.com/.../TPS43060.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看起来像是环路稳定性问题。 您的输出电容器可能太大。 建议您更改为10至22uF、然后再次运行测试。 如果您坚持使用100uF 电容、则需要调整环路补偿。 您也可以在线使用 TI Webench 来帮助您进行设计吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,拼写错误:它看起来像一个环路稳定性问题....