This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65560EVM-165:TPS65560

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600520/tps65560evm-165-tps65560

器件型号:TPS65560EVM-165

我刚刚购买了 TPS65560evm-165。  一个甜蜜的电路。  现在提出问题;

1) 1) 我计划将电路放置在外壳中、并通过外壳上的远程开/关开关操作、该开关由12VDC 3A 墙壁插座供电。  是否可以跳接充电和放电按钮以实现连续操作?

2) 2)移除跳线 JP1和 JP2以隔离闪存管、我想放置一个线圈、一端连接到 JP1的 C5放电柱、另一端连接到 J6触发端子块、该端子块将馈入 IGBT 的集电极。  目标是对线圈进行脉冲。      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    1) 1)在 EVM 中、充电和放电按钮均由数字门电路控制。 该 EVM 的高低电平由手动控制。
    2) 2) JP1和 JP2用于断开灯和触发电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、
    感谢您回来。
    我完全同意您对1和2的回答。 我的问题是,如何在不按按钮的情况下修改此电路以连续充电和放电?
    再次感谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    如果您想控制充电和放电、只需控制 CHG 和 F_ON 引脚即可。 这两个引脚由高电平和低电平控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、
    再次感谢你。
    "只需控制 CHG 和 F_ON 引脚"。 对于如何控制这些引脚、没有分步说明。 请详尽说明。
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    CHG 引脚是充电控制输入。 将 CHG 驱动为高电平以启动充电。 驱动 CHG 为低电平将终止充电。
    F_ON 引脚是 G_IGBT 控制输入。 使用闪存放电信号驱动 F_ON。 当 CHG 为低电平时、F_ON 上的逻辑高电平将 G_IGBT 驱动为高电平。
    CHG 和 F_ON 上的高电平数字输入电压为2V
    CHG 和 F_ON 为0.5V 时的低电平数字输入电压
    您可以详细阅读数据表。
    www.ti.com/.../tps65560.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    此外、您还可以使用 EVM、它具有跳线、供客户使用外部信号来控制 CHG 和 F_ON 引脚。 您可以使用跳线尝试您的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、
    J5是一组跳线、我认为您是指。 它有五组跳线。 我已经阅读了此电路板上的所有数据表和手册、包括您的建议。 这是一个很好的技术信息,但操作信息很少。 此电路板的设计人员必须有操作手册、请您参考。

    您说:"您可以使用跳线尝试自己的想法"。 我不知道。 我的目标是通过远程开/关开关操作此 EVM。 我不希望在不了解结果的情况下放置跳线。

    再次感谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我们实际上有一本操作手册。 您可以分步执行。

    www.ti.com/.../slvu155b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、
    我还阅读了本用户指南。 从操作的角度来看、它的最大作用是"按下充电按钮、直到指示灯亮起、然后按下闪烁按钮"。 必须要做更多的!
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、


    "首先"按下充电按钮"意味着输出电容器开始充电。

    "指示灯亮起"意味着 EVM 中存在二极管。 当它变为满时、二极管将被传导。 您可以看到指示灯亮起。

    "然后按下闪存按钮"意味着您提供了一个逻辑电平来使 IGBT 正常工作。 因此它会闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、

    我了解按键。 这是简单的部分。 我的要点是、这些按钮是此 EVM 提供的大量技术信息中的唯一"操作信息"。 不仅是这款产品、而且是我在 TI 以及其他制造商那里看到的所有产品。

    我们现在已经进行了10次来回通信、尚未确定是否可以将远程开/关开关与此 EVM 配合使用。 我完全理解您或除设计人员之外的任何其他人都可能知道 TI 制造的每个组件和电路。

    所提供的信息还指出、用户可以将此 EVM 连接到计算机。 没有指示""如何""的"操作信息"。 执行此操作所需的引脚是什么? 需要哪种类型的连接? 需要什么操作系统等 ? 希望学习电子产品的观点年级学生、高中学生、大学生等、假设依靠 TI 来学习他们的组件、更不用说从 TI 学习了。

    请理解、这种特殊的信息缺失不仅限于此 EVM。 我查看过的所有 TI 产品信息以及 TI 竞争对手的产品信息均采用相同的模型;所有技术信息、无实际或操作信息。 另外有几句话(而非多美)表明设计人员的预期应用和功能对于 TI 的业务和客户都是非常宝贵的。

    向 TI 提出的建议:让您的一名新员工/新毕业生与此 EVM 或任何其他产品一起使用、并提供给客户的信息相同。 确定他们是否能够完成所提供信息中所述的所有内容。 这将为 TI 提供一人一组的关注对象、以确定 TI 的沟通和信息有效性。 我认为这种缺乏操作信息的现象是整个行业的缺陷。

    Gavin
    再次感谢您的观看、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、


    感谢您的评论。