This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200EVM-01A 与 LMG5200EVM-02之间的差异?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598046/lmg5200-difference-between-lmg5200evm-01a-and-lmg5200evm-02

器件型号:LMG5200

大家好、

客户想知道 LMG5200EVM-01A 与 LMG5200EVM-02之间的区别吗? 据我所见、它们是相同的、我找不到任何差异。  

此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    感谢您的关注、这是一个好问题。

    对布局进行了一些小的改进,其中的主要变化是:

    安装在-01A 器件上的半桥级是 PLMG5200 (预发布)、而不是-02上的 LMG5200 (完全发布)

    2.输出电容已更改为-02上的额定电压为100V,比-01A 电路板上的25V 高。

    对于其余的板、它们实际上是相同的。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alberto、这回答了问题。

    此致、
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    不用客气!

    此致、

    Alberto