This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:关于 TPS259240的 RL (su)

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598127/tps25924-about-rl-su-of-tps259240

器件型号:TPS25924

您好!

我的客户有疑问。

"启动时的 RL (SU)负载为4 Ω"
以上内容由数据表(P17 9.2.1.1设计要求)编写。

"Ω 时的 RL (SU)负载为1000 μ A"
以上内容由数据表(P21 9.2.2.1设计要求)编写。

这种差异是否是由于存在或不存在输出阻断 FET 而造成的?

此致、
渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    差异不是由于存在阻断 FET。
    输出电容和输出负载电阻在启动期间作为负载形成。 对于较大的容性负载、启动时 RL (SU)负载值存在限制。 如果 RL (SU)值较低、它将消耗充电电流、因此输出电压不会升高。
    如您所见、对于"RL (SU)负载启动时为1000 Ω"的情况、电容为4700uF。
    请将设计计算器与您的参数一起使用以进行验证。

    此致、
    Rakesh