This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431A:TLV431AIDBZR

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597198/tlv431a-tlv431aidbzr

器件型号:TLV431A

您好,

我的客户正在使用 TLV431AIDBZR,因此我们在9月16日@2500号提供了这些产品

他们参与了生产、 发现 IC (TLV431A1并联稳压器 IC) 引脚存在可焊性问题。  

观察结果:- 1)组件引线带有黑色涂层。

                               2) 2)在回流焊过程中、不存在可湿性。 因此很难进行回流焊。

                               有关更多详细信息、请参阅以下图片。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    感谢您的参与。

    在安装之前、是否在这些部件中执行了任何测试?

    是否正确存储了零件以避免过多的水分和热量?

    同一批次的所有器件都发生了这种情况吗?

    此致、Diego Lewis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    请参阅以下评论 FYIA

    在安装之前、是否在这些部件中执行了任何测试?  >>> 未执行任何测试。 他们拿起 SMT 线路、发现15个 NO 未正确焊接、在回流过程中没有可湿性表现  

    是否正确存储了零件以避免过多的水分和热量? >>> 是的、它已正确存储并保持22至28度的温度范围。 也存放在防科学袋中。  

    同一批次的所有器件都发生了这种情况吗? >>>是。 他们只 订购了一个卷带。

    请参见下图,它的存储位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    在将行李交给客户之前、是否仍密封? 这里的问题是高暴露湿度。

    您的行李上是否有标签图片? 如果没有、您能告诉我 IC 顶部和底部的字符吗?

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    请在卷带上找到以下标签、您可以在其中找到生产日期代码信息

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    这些器件具有 NiPdAu 涂层、因此不易被玷污。

    如果您想进一步了解相关信息、我建议您联系当地的 TI 销售联系人以获取 FA 申请表。

    此致、Diego Lewis