This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:我需要设计1500W 升压转换器、其中输出为300VDC、输入为18VDC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5112, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601458/lm5022-i-needed-to-design-1500w-boost-converter-where-output-is-300vdc-and-input-is-18vdc

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5112LM5122

尊敬的先生:

因此、我想设计1500W 的升压转换器...

其规格如下所示。  

输入直流电源:

1) 16Vdc-18VDC 输入  

输出直流电源:

所需300VDC-400VDC (5A - 3.75A 的电流)

我使用 LM5022进行设计,但失败了。

plz 帮助我...

plz 帮助我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5022本身无法驱动1500W 应用中的 MOSFET。 您应该将 LM5112等外部驱动器与 LM5022一起使用、并且只需使用 LM5022的 PWM 控制器功能、而是使用 LM5112驱动 MOSFET。 LM5022的栅极驱动信号将是 LM5122的输入信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、拼写错误: 我指的是 LM5022的栅极驱动信号应该是 LM5112驱动器的输入信号。