This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS795:TPS795的最大输出电容

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS795
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598227/tps795-the-maximum-output-capacitor-of-tps795

器件型号:TPS795

大家好、

我在 TPS795的数据表中没有看到最大输出电容器限制。 我不确定 TPS795是否能够与大电容器良好配合、只要它大于1uF 即可。 如果不是、输出电容器的最大限制是什么?  

谢谢。

BR、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    与许多 LDO 一样、我们没有说明对输出电容的最大限制、因为此限制将特定于应用。  请注意、如典型特性曲线和电气特性表中所示、我们对器件的大部分评估都是使用10uF 电容器完成的。  使用更大的陶瓷电容器将增加启动时间和浪涌电流。

    您为您的应用考虑了多少输出电容?  是否可以将一些电容放置在 LDO 的输入侧?

    非常尊重、

    Ryan