This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:当电流增加到超过2A 时、5V 电源压降、尽管它是为7A 而设计的。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598309/tps53318-5v-supply-droops-when-current-increases-above-2a-although-it-is-designed-for-7a

器件型号:TPS53318

我使用的是 WebBench 设计、用于20V 输入和5V 7A 输出。  但我看到、随着电流增加到2A 以上、电源会下降。   在3A 时、它完全关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的所有原理图和图图片都无法正确发布。 请直接向我发送电子邮件、我可以提供这些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏离线...