This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:仅升压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598235/lm25118-q1-boost-only

器件型号:LM25118-Q1

您好~

在 LM25118-Q1数据表中、可支持的拓扑只是降压或降压/升压拓扑。

但是、当输出始终高于输入电压时、它始终作为升压转换器工作、因此看起来没有问题? 我是对的吗?

然后、我是否可以通过移除高侧 FET (HO FET)仅使用升压模式?

如果可能、只能打开 HO 引脚? (VIN 通过移除高侧 FET 直接连接到 HS。

感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的 Vin 始终低于 Vo、为什么不直接使用升压控制器?