This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:降级板

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601487/ucc28740-demoboard

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:PMP9715

您好!

 我想知道您是否可以提供与标准-565不同的 EVM、其中 Vin=90-265V 和 12V、2.5A 输出。

如果可用 、TIDA00709、TIDA01417、PMP9715中所述的器件可能适用。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    翁贝托

    感谢您的关注。 作为参考设计、评估这些电路板的最佳方法是使用在线提供的 PCB /光绘文件和 BOM、以便通过您附近的本地电路板装配室进行一些构建和组装。

    或者、您可以通过在 TI 浏览器中键入"pdsrequest/"来向 PDS 提交 pmp9715请求、如果组装电路板的初始测试构建存在任何遗留问题、则请求组装电路板。

    此致

    John