This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:并联二极管配置

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596230/tps2113a-parallel-diodes-configuration

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件: TPS2113

您好!

 我的客户正在使用附加电路,在该电路中放置2个与器件并联的二极管,以便在峰值期间提高电流能力。

他们注意到,使用二极管时,电路不工作(第二幅图),POE (即以太网供电级的输出)卡在5V,即使它应该变为0V,然后输出应该切换到 DC/DC ; 此外 、输入(直流/直流是开关转换器的输出)和输出端都存在一些噪声。如果没有二极管(第三幅图片)、一切都很好。

他们在 POE 或 DC/DC 上仅使用一个二极管进行了额外的测试、只是为了了解这种影响、而在仅使用二极管对 POE 进行测试是可以的、而在直流/直流 NOK 上、请参阅其他波形。

如果 PoE 断开 POE 电缆、也会卡在5V。

您能验证发生了什么情况吗?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    您能否指出哪一个示波器截图显示了问题、以及在这种情况下对器件执行的确切操作(PoE 已断开连接、应用了直流/直流等)? 我看到很多示波器截图、其中 PoE 被拉低、在您的帖子中、它说它卡在5V。 在所有不同的转换情况下、输出看起来稳定。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

     很抱歉、缺少信息;文件名有说明、但您在附件中看不到它。

    从上至下:

    电路原理图

    2个最佳示例、其中您会看到 POE 卡滞、使用了两个二极管、输出中存在噪声

    3 -没有二极管、一切正常

    4-U3_SIGNEL_ONE_DIOLE_ON_POE_SWITCH_POE_TO_DC

    5u3_signal_One_di二极管_ON_POE_SWITCH_DC_TO_POE

    6-u3_signal_One_di二极管_On_DCDC_SWITCH_POE_TO_DC

    7-U3_SIGNAL _一个_二极管_ON_DCDC_SWITCH_DC_TO_POE

    8-u3_signal_One_di二极管_On_DCDC_All_Off_Zoom

    9u3_signal_One_di二极管_ON_DCDC_All_OFF

    总之、仅在 POE 上使用二极管时、器件工作正常

    在直流/直流上只有二极管的情况下、即使 PoE 电缆断开、也会出现问题、并且 POE 会卡在5V。

    在 all_off 中、您会看到断开5V 直流电、STAT 引脚会进行奇怪的开/关开关。

    如果您对此行为有任何解释、请告诉我。

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    感谢这里的详细解释、我相信我知道发生了什么。

    TPS2113A 仅在 IN1为低电平时从 IN1切换到 IN2。 在正常运行期间、当 PoE 断开时、IN1不会保持上升、因此会衰减、IN2会接管。

    当一个二极管从 IN2输入到 OUT 时、IN2现在能够为解决方案的输出供电。 当 PoE 断开时、IN1保持悬空、从 IN2到 OUT 的二极管连接保持输出高电平。 从 IN1到 OUT 的 FET 仍然导通、因此 IN1跟随 OUT、这意味着它将处于与输出相同的电压:IN2 -一个二极管压降。  

    由于 IN1永远不会下降、因此器件永远无法切换至 IN2。 到 IN2的开关将 FET 从 IN1关闭到 OUT、从而阻断反向电流。

    这有道理吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

     我正在研究由 Umberto 展示的电路。

    感谢您的解释、我在电路上进行了一些测量、以验证它。

    在 POE 电源连接/断开期间的波形下方:

    第1阶段:仅存在5V_DCDC。 从5V_DCDC 更改为5V_IN_SENSE、压降为45mV (由 TPS2113提供)

    第2阶段:存在两个5V 电源。 TPS2113从5V_DCDC 切换到5V_POE、压降为35mV (由 TPS2113提供)

    第3阶段:POE 电源已关闭、但5V_POE 仍保持不变。 从5V_DCDC 到5V_IN_SENSE、存在320mV 的差异(二极管正向压降)、而5V_POE 具有相同的5V_IN_SENSE 值。

    这可以确认您的支持、TPS2113不会从 IN1切换到 IN2、P-MOS 保持导通状态(OUT 和 IN1具有相同的电压电平)。 电源来自通过二极管的5V_DCDC 轨、它驱动5V_IN_SENSE 和5V_POE。

    阶段1期间、从5V_DCDC 到5V_IN_SENSE 的压降:

    在第2阶段将电压从5V_POE 降至5V_IN_SENSE:

    阶段3期间从5V_DCDC 到5V_IN_SENSE 的压降:

    讨论可标记为已回答。

    感谢您的技术支持、

    Matteo Silotto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    感谢您在此处的答复。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius