This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2300:TPS2300保护功能。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601320/tps2300-tps2300-protection-function

器件型号:TPS2300

尊敬的 TI'er:

我想知道 TPS2300的保护功能。

TPS2300是双通道热插拔控制器。

如果其中一个通道发生 OCP,另一个通道正常工作?

如果两个通道都发生 OCP,TPS2300会同时进行保护?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当计时器达到0.5V 时、在过流期间仅会关闭有问题的通道。  如果两个通道都处于过流状态、则两个通道都将关断。

    Brian