This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:LMR23625CFDDA 无法以容性负载启动

Guru**** 2413790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634790/lmr23625-lmr23625cfdda-fails-to-start-up-with-a-capacitive-load

器件型号:LMR23625
主题中讨论的其他器件: LM73605

我在一个 PCB 上有一个7V 2.5A PSU 设计、用于为同一单元中的另一个 PCB 供电。

问题是 PSU 不会启动、因为另一个板是高容性负载-另一个板上有一个16V 2200uF 输入电容器。 此板无法更改。

我已经使用高达2.5A 的电阻负载箱测试了电源的启动、它启动得非常完美、似乎是电容负载使其升压。

原理图如下:(未安装缓冲器网络)

PCB 布局:

是否可以采取任何措施来减慢启动速度或使器件对容性负载感到满意?

谢谢、

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持 LMR23625、但我认为您可能正在进入间断模式电流限制。 启动时为输出电容器充电所需的电流为 I = Cout * Vout / TSS =(2200uF + 2*47uF)* 7V / 0.002秒= 8.03A、远高于 LMR23625的电流限制规格。 您能检查一下这是什么情况吗? 如果电流限制实际上是问题所在、那么采用 WSON 封装可以解决这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    我如何快速检查这是不是发生了什么情况?

    谢谢、

    Graham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查找与数据表中的图30和31类似的波形。 如果您可以使用与电感器串联的线环和钳位电流探针来监测电感器电流、这将很有帮助。 输出电压不会像短路一样为零伏、但应在器件切换期间开始斜升、然后在断续时间内下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将介绍一下。
    输出不是0V、大约是3V、但我还没有在示波器上查看过它。
    我在查看数据表、您认为 WSON 封装的工作值是多少?

    谢谢、

    Graham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的设计中也有一个高功率5V 电源(5V 5A)、我想知道二极管"或"将两个电源放在一起、因此5V 电源可以帮助7V 电源最初?
    不好的主意?

    Graham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他想法吗?

    谢谢、

    Graham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人对此有其他帮助或反馈吗?

    我是否可以使用任何技巧来使其正常工作?

    它是否需要不同的器件?

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WSON 封装具有更高的电流限制和更长的 SS 时间。  您应该具有三分之一的启动电流。  我可能希望检查临界情况、以确保它在所有条件下都能正常工作。  否则、您需要查看具有可调慢启动时间的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    您能否进一步详细说明一下启动电流评论的三分之一?

    您能建议启动缓慢的好器件吗? 至少具有类似尺寸的器件会更好。

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果查看我的原始答复、您可以看到:

    启动时为输出电容充电所需的电流为 I = Cout * Vout / TSS =(2200uF + 2*47uF)* 7V / 0.002 sec = 8.03A

    如果将0.002秒 SS 时间替换为0.006秒、则电流将减少三分之一的2.68A

    我不直接支持该特定产品线。 我直接支持的任何器件都不会为您的应用提供足够高的输入电压范围。 至少在标称条件下、WSON 封装变体在4.0A 最小电流限制下似乎有足够的裕度。 作为替代方案、我建议使用 Webench 设计工具。 您可以使用高级筛选器仅搜索具有 SS 功能的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回答。
    我在任何地方都找不到可以购买的 WSON 封装:-(

    此致、

    Graham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来可能是在预生产中。 让我看看我是否能找到您的营销联系人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 我们在英国。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您分享有关您的应用和潜在批量的更多详细信息。 您可以直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。

    LMR23625 WSON 将于2018年3月/4月左右发布。

    如果您需要更高的电流、可以查看 LM73605/6、但这比 LMR23625 WSON 更昂贵、甚至不能在同一封装中远程使用。