This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53601-Q1:低侧开关电流限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53601-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598298/lm53601-q1-low-side-switch-current-limit

器件型号:LM53601-Q1

大家好

如果我们问 LM53601-Q1、您会介意吗?

如果 Vin=12V 且 Vout=5V/1A、则占空 比=5/12 = 41.67%。
因此、低侧电流 将为 (1-0.4167) x 1A=0.583A
当然,我们认识到这不是问题。

最短导通时间、 当  最小占空比为 3.2 (最小 Vout)/42V (最大输入电压)= 0.92时、低侧电流将为0.92A。
这就是该值(0.92)小于低侧开关电流限制最小值1A 的原因。

低侧开关电流限制在哪种情况下工作?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.583是低侧的平均电流。 对于低侧电流限制、谷值电流 limit.it 可防止平均输出电流过大。在电感器电流降至(低侧电流)低于谷值电流限制之前、不会启动新的开关周期。