This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:CSYS 和 Cbat 电容值的计算方法

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601507/bq24133-calculation-method-for-capacitor-value-of-csys-and-cbat

器件型号:BQ24133

 μH 表第27页 μF μF 了"在 PVCC 节点上连接的总电容为50 μ F:bq24133降压转换器为10 μ F 电容器、系统侧为40 μ F 电容器"。

这些电容值是否有计算方法?

例如、以下条件应增大电容值、是否正确?

Δ I IO=2A、Vo=5V・

・当 AC/BAT 切换(备用电源)Δt =10us 时,压降(ΔV)应保持0.1V

⇒计算:CXV = ixt

⇒C =ΔIxΔT μ V/ΔV μ F

= 2 x 10U/0.1 = 200uF

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    对于数据表说明、它是一般条件。 这取决于后级系统设计。
    当 AC/BAT 开关时、电流将流经 BATFET 体二极管以保持系统功率。 它将等待先断后合逻辑和延迟(大于10us)、然后打开 BATFET。 我们的设计没有断电情况。 您的公式正确、但基于断电条件。

    谢谢、
    Ann Lien