This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:bq24232/充电补充模式期间的大脉冲充电电流

Guru**** 2468000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596489/bq24232-bq24232-large-pulse-charge-current-during-supplement-mode-to-charging

器件型号:BQ24232

您好!

我的客户发现、当操作从补充模式更改为充电时、会出现大脉冲充电电流。 这对于电池来说可能不是问题、因为此脉冲电流的持续时间非常短、但当系统负载将定期变化且频率较高时、这可能是问题。 实际上、它们在连接的连续脉冲负载下进行了测试、然后可以通过电池保护来查看过充保护。 我认为、该脉冲电流是 在补电模式到充电之间的去毛刺脉冲时间发生的、因此我想知道如何降低该脉冲电流到电池的峰值。

我使用 EVM 获得了该波形。 我刚刚将 ILIM 更改为200mA、将 ISET 更改为30mA。 然后通过 Vout 的电气负载连接脉冲负载。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    除了 ILIM 和 ISET、EVM 上的所有其他值是否相同?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论。 是的、所有其他值都是默认值。 您能否在工作台上检查此行为?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    是的。 我将在今天结束前获得结果。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    我的 EVM 遇到了一些问题。 我会尽快提供答案。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sitoshi、您好!

    感谢您的耐心等待。 我必须订购新的 EVM 板、因为我 为另一位客户修改了该板。

    我认为问题是由于开关 速度快 或输出需要更多电容器导致的。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 我尝试通过添加输出电容器来进行评估、以便在操作从补充模式更改为快速充电时降低斜坡速率。 然后、我可以看到、当添加200uF 铝电解电容器时、流入电池的脉冲电流峰值会降低。

    此致、

    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    真是个好消息。

    此致、
    David