This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:EMC 合规性故障

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, PMP4451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601580/bq25895-failing-emc-compliance

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: PMP4451

您好!

我们正在使用 QuickCharge 输入(12V 1.5A)完成基于 BQ25895的设计。 我们不使用 BQ25895的 PMID 输出。 但是、在进行 EMC 测试后、我们注意到我们超出了 FCC 认证的最大允许限制、尤其是大约150至250 MHz。

我们已将布局设计基于 TI 的 PMP4451参考设计、并尝试遵循所有标准 EMI 建议。 是否有任何特别适用于此 IC 的提示? 我们在开发过程中非常晚、需要快速找到解决方案。 您可以找到测试结果以供参考。

非常感谢

水平

垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4186.bq2589xbq2419x_5F00_29xlayoutandEMIrecommendation.pdfHiNicolas、

    随附的演示文稿介绍了如何最大程度地降低 EMC。  简而言之、

    1、 将 PMID 电容器尽可能靠近 IC PMID 和 GND 引脚放置、即使这意味着将电感器推得稍远。

    2. 添加高频去耦电容(0.01-0.1uF)作为最接近的 PMID 电容

    3. 尽量减小 SW 节点的尺寸

    4. 将 SYS 电容器尽可能靠近放置

    5. 作为最后的解决方案,您可以在 SW 与 GND 之间添加尺寸合适的 RC 缓冲器,但会降低效率