This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912DRV33EVM:用于 LDO 控制的使能引脚控制(开/关)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601504/lp5912drv33evm-enable-pin-control-for-ldo-control-on-off

器件型号:LP5912DRV33EVM

大家好、

我们正在研究一个基于电池的项目。

我们的 LDO 为:LP5912-3.3DRVT,我们通过 MCU 进行控制。

根据数据表规格:

EN 引脚:其 IC 的输入

控制:高电平(LDO 使能,输出为 Vcc)  

           低电平(LDO 禁用且输出为0V)

我们的方案:

-> MCU 输出连接到 LDO IC 的 EN 引脚

->我们检测电池电压并根据电池状态提供输出。

在电池关闭电压下、我们为 LDO 提供逻辑低电平

否则、我们将逻辑高电平  

但 MCU 未开启。

我有疑问,那么我如何控制它。

您是否有任何参考资料、请与我们分享。

谢谢、此致

Chintan Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chintan、

    我对你的问题有点困惑。 您能否发送应用原理图?

    要启用我们的 LDO、您必须将 EN 引脚驱动至逻辑阈值 VEN (ON)= 1.3V 以上。 一旦 ENABLE 引脚电压高于此电压、LDO 的输出将开启。 需要记住的一点是、该 LDO 在使能引脚上有一个下拉电阻器。 因此、如果您的 MCU 没有主动驱动 LDO 的 EN 引脚、则 LDO 将关闭。 如果您决定 MCU 不会通过另一种方式来根据监控器的电池电压来使 LDO EN、您可以在此处的监控器上找到更多信息:

    www.ti.com/.../supervisor-reset-ic-overview.page

    此致、
    标记