This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS695118:未使用的 VBACKUP 引脚连接正确

Guru**** 2568425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597708/tps65911-tps695118-correct-connection-of-unused-vbackup-pin

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:66AK2G02

当不使用备用电池时、TPS659118上 VBACKUP 的正确连接是什么?

TPS65911x 原理图检查清单 SWCA116C 在表1中的"未使用的特性"下、"连接到 GND (首选)或 VCC7。" (第3页)

66AK2G02的 TPS659118用户指南 SWCU176说、"如果未使用备用电池、则应将 VBACKUP 连接到 VCC7。"  (第4页)

我注意到、K2G EVM 具有3引脚接头、可将 VBACKUP 跳线至+5V (VCC7)或 GND、但我的 EVM 出厂时未安装跳线。

您能否说明首选的连接是接地还是 VCC7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    我会将您的查询分配给 TPS65911专家、我们会再给您。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debora、

    如果不使用 VBACKUP 引脚、则可以将其连接到 VCC7或 GND。 如果您将其接地、则如果 VCC7降至 VBACKUP 阈值以下、器件将关断。 这两个选项都不应影响器件的性能。

    谢谢、

    纳斯塔莎