This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6150:大约 REF6150输出阻抗

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6150, REF6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600978/ref6150-about-ref6150-output-impedance

器件型号:REF6150
主题中讨论的其他器件: REF6125

尊敬的:

我正在设计一个电路来将单端信号(Vp2p:5V 偏置:2.5V)转换为差分信号(Vp2p:2V、偏置1V)。

SNR 要求为78db。

因此、我需要具有极低输出阻抗(<100M Ω)的2.5V 基准电压。 我想选择 REF6150作为2.5V 基准电压。

 

这是我从 REF6150数据表中获取的图片

设计仿真显示输出阻抗小于25m Ω(这是一个非常低的值)

 

但测试结果显示、图18中的输出阻抗约为2欧姆(25mV 纹波/9mA 瞬态电流)。

 

 

为什么图16和图18之间存在输出阻抗差异?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将深入研究图形/输出阻抗、并让您了解我的发现。

    此外、REF6150是5V 基准。 REF6125是2.5V 版本。

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出阻抗是一个小信号参数。 该值在几百 uA 范围内的输出电流变化时受支持。  

    图17和18显示了驱动器环路如何响应直流负载开关。 此行为取决于除输出阻抗之外的其他因素。  

    此致、Diego Lewis