This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659118:未使用 PWRDN 引脚的正确连接

Guru**** 2563460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597710/tps65911-tps659118-correct-connection-of-unused-pwrdn-pin

器件型号:TPS65911

未使用该引脚时、TPS659118上的 PWRDN 正确连接是什么?

TPS65911x 原理图检查清单 SWCA116C 在表1中的"未使用的特性"下的"浮动或基于实现"。 也就是说、如果 PWRDN 在 EEPROM 中为低电平有效、则连接到 VRTC 以避免器件复位。" (第5页)

用于66AK2G02的 TPS659118用户指南 SWCU176在表2 (第8页)中指出、EEPROM 会将 PWRDN_POL 配置为1或高电平有效。 因此、不应根据原理图检查清单中的建议将 PWRDN 连接到 VRTC。 但是、这与图2 (第3页)中的情况相反、图2显示了 PWRDN "(如果未使用、请连接到 VRTC)"。  

您能否阐明未使用的 PWRDN 的首选连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    我会将您的查询分配给 TPS65911专家、我们会再给您。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debora、

    如果不使用该引脚、我建议将 PWRDN 接地。

    谢谢、

    纳斯塔莎