This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bqProduction 和 bq40z50-R1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, BQPRODUCTION, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632462/bq40z50-r1-bqproduction-and-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:BQPRODUCTIONBQSTUDIO、BQMTESTER

E2E 团队、

几个月中断后、我再次尝试使用 HPA495和 bqProduction 软件重新恢复我的"通用"编程器。

条件如下:

HPA495安装在外壳中、所有 I/O 均从盒上的连接器中输出。

EV2300是3.1m 版本。

我正在使用日期为4/4/16的 bqProduction 安装程序1.0.9。

bqProduction 打开、但 在 bqProduction 上执行搜索连接的电路板功能时未检测到"Cal Board Found"。

有人可以帮助我调试我的系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    您是否遵循 bqProduction 手册中列出的逐步说明? 您的 bq40z50-R1是否设置了系统存在标志并将 sys pres 引脚拉至接地。 您是否确保将 bq40z50-R1从关断模式唤醒。 此外、请确保在尝试使用 bqProduction 时没有运行 bqstudio 的实例。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考您的4个问题:

    1) 1)是否可以向我介绍 bqProduction 用户手册中包含的文档? 我能够找到的唯一文档是一个相当粗略的 PowerPoint 演示文稿。

    2) 2)系统存在设置(/PRES 引脚被拉至接地)。

    3) 3)如果无法与 bq40z50-R1通信、如何将其从关断模式唤醒?

    4) 4)否、启动 bqProduction 时、我没有运行 bqStudio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5140.Taking-your-fuel-gauge-from-design-to-production.pdfHi

    3.必须向电池组引脚施加充电器电压,以将电量计从关断模式唤醒。

    1.很抱歉,我以为有些地方有一个普通的导游,但在看的时候,我找不到一个导游。 查看随附的 PPT 是否对您有所帮助。 此外、还有 bqMtester 硬件设置指南。 启动 bqProduction 工具时、用户指南位于"帮助"部分。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    关于:项目3 -每次编程运行时、是否必须手动施加此电压来唤醒芯片? 我知道、使用 HPA169测试仪和 bqMTester、您只需将预编程的板放入测试仪中、它会自动唤醒并识别"已知正常的板"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    bqMtester 会执行此操作。 但是、如果您的硬件 Mbqmters 未施加所需的电压、则需要确保监测计确实处于唤醒状态。 通过使用 EV2300将监测计连接到计算机并启动 bqStudio、您可以测试芯片是否处于唤醒状态。 如果监测计不会被唤醒、则会自动检测到它。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这就是问题所在- bqMtester 不为电路板供电。  将电路板放在连接电源的测试装置上、我可以唤醒电路板。  但是、当我将其传输到 bqMTester 设置时、电路板的电源将会丢失、电路板将返回睡眠状态。  我认为在 HPA495设置故障排除方面需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    您是否有幸让您的电路板正常工作? 请告诉我、这样我就可以让该团队的某个人来帮助您解决问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,不幸运。 我似乎没有通过 I2C 输入来开启 PCBA 的电源。  我已经尝试过多种不同的 EV2300模块、结果相同、因此我认为这不是问题。

    如果我能够与您的一位技术人员交谈、帮助我对 HPA495进行故障排除、那将非常有帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有来自技术人员的输入、但我发现了我的问题。

    请注意、如果您的计算机上的 USB 连接不可靠、即使是最新的 EV2300也无法正常工作。