This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:快速充电电池

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601264/bq25120-fast-charging-battery

器件型号:BQ25120

我正在使用 BQ 器件为400mAh 电池充电、电压为4.2伏。 我在 BQ 中有快速充电控制寄存器0x03、要以200mA 充电、我在测量电流时只能看到40到80mA (取决于系统功耗、波动范围在50-100mA 之间)的电流流入电池。 我使用4.5伏电源充电、该电源消耗大约160mA 的电流、其中一些电流将为我们的系统供电。 我还将寄存器0x09中的最大输入电流设置为400mA、以便不会限制该过程。 我想知道出现这种差异的原因。 如果有更多设置信息、我可以提供这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    有两个环路可防止您看到较小的充电电流。 VINDPM 和 VDPPM。  

    您的 VINDPM 设置是什么? 您可能需要禁用该功能以进行测试。 对于 VDPPM、您需要确保 PMID 上的电压至少 比目标稳压电压高0.2V、在您的情况下为4.4VPMID。

    此致、

    gautham