This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:无需电池或深度放电电池即可瞬时启动

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601387/bq25601-instant-on-works-with-no-battery-or-deeply-discharged-battery

器件型号:BQ25601

 BQ25601支持 在无电池或深度放电电池的情况下进行瞬时接通工作。

您是否想告诉我 、拔入适配器时无电池的最大电流?μ A

仅 USB 电源无法下载、计算机就无法识别串行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vayne、

    支持在无电池/深度放电电池的情况下瞬时启动的 bq25601声明是指在 VBUS 引脚上施加输入适配器/USB 时提供系统电源(来自 SYS 引脚)的能力。

    我正在尝试理解您的问题:您是否在没有电池时询问充电器是否会从 USB 端口获取最大电流?

    至于 USB 电源无法下载、您是指 USB 的通信/数据传输吗?


    此致、
    Joel H