This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:SPI_ERR 注入

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597527/tps65381-q1-spi_err-injection

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1

您好!

我的客户对 SPI_ERR 注入测试有任何问题。
可以回答以下问题吗?

问题1:关于命令错误
MCU 发送 RD_DEV_REV 命令、将奇偶校验位更改为不正确的奇偶校验位。
但 TPS65381-Q1检测到"11:数据输出不匹配"
为什么 TPS65381-Q1检测到"11:数据输出不匹配"?

Q2:关于格式错误
MCU 发送 RD_DEV_REV 命令、该命令将位长度更改为不正确的14位。
但 TPS65381-Q1检测到"11:数据输出不匹配"
为什么 TPS65381-Q1检测到"11:数据输出不匹配"?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    我会将您的查询分配给 TPS65381专家、我们会再给您。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    请确保您已下载最新的 TPS65381A-Q1数据表 www.ti.com/.../tps65381a-q1。   更改管理审核后不久、TPS65381-Q1数据表将更新为版本 G、TPS65381A-Q1数据表中已有相同的更新。 TPS65381-Q1数据表至修订版本 F 未正确定义 SPI_ERR 位。  这些新修订版进行了许多更正和说明、使对器件的理解变得更加简单和易懂。

    A1: 更正后的 SPI_ERR 定义为:

    00b =无错误

    01b = SPI SDO 错误(SDO 输出不匹配)

    如果在同一 SPI 帧期间同时发生 SPI SDO 错误和另一个 SPI 错误、SPI_ERR[1:0]位中会显示01b

    因为 SPI SDO 误差具有优先级。

    10b =被保留

    11b = SPI 错误、包括 SPI 帧截断、SPI 传输的位数超过16位、SPI 传输的命令未定义或 SPI 传输的命令奇偶校验不正确

     

    在更正了 SPI_ERR 位定义的情况下、注入测试期间接收到的错误与预期的错误相匹配。 与此直接相关的是、在器件状态标志字节响应中提供 SPI 错误信息的 STAT[2]和 STAT[0]的定义也已更新、以使其更加清晰:

    STAT[2] SPI SDO 错误(在前一个 SPI 帧期间)

    STAT[0] SPI 错误、包括 SPI 帧截断、SPI 传输的位数超过16位、SPI 传输的命令未定义或 SPI 传输的命令奇偶校验不正确(在前一个 SPI 帧期间)


    A2: 与 A1相同、已更正定义在 SPI_ERR 中、截断的 SPI 帧(即14位而不是16位)为11b。

     

    如果您有其他问题、请告知我们。

     

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott - San、

    感谢您的支持。

    您能给我 TPS65381-Q1 (非 A)的修订版 G 数据表吗?

    或者、您能否告诉我 何时在 TI 网站上发布了 Rev.G 数据表?

    此致、

    Shimizu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    将修订版 G 发布到网络的目标是在2017年6月1日之前。  它现在正在变革管理签核过程中。

    此致、

    Scott