This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2050H:BQ2050H:剩余的加/减计数速度过快

Guru**** 2653955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2050H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601516/bq2050h-bq2050h-remaining-capacity-counting-up-down-too-fast

器件型号:BQ2050H

是否有人看到 bq2050H 上的剩余容量百分比水平的递增和递减速度过快?

我看到一个问题、即在施加电荷或负载时、电量监测计的剩余电量会急剧增加。

电压将显示良好的值、例如12000mV、但即使施加了轻负载(-400mA)、当大卡盘中的剩余电量也会在不需要的时间内降至0%。

这会导致电池组报告0%但电压仍然良好的问题。

复位 bq2050h 似乎可以解决问题。

我意识到这是一个较旧的部分、但对可能导致这种情况的原因有任何见解都是有益和赞赏的。

谢谢、此致、

Kevin