This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:强制升压转换器开启

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601343/bq24780s-force-boost-converter-on

器件型号:BQ24780S

团队-

当没有电源连接到该器件时、是否有办法强制开启或启用升压模式?

谢谢、Best、S. Dunbar、AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不能自然支持此应用、因为环路调节基于输入源电流(ACP 和 ACN 上的电压)。 如果 ACP 和 ACN 上没有足够的电压、充电器会认为系统负载不需要涡轮模式。

    如果您必须执行此操作、则必须满足以下条件:

    在 ACP 和 ACN 上的电压高于输入电流限制设置

    VSYS 上的电压源可以吸收  电池中的任何额外升压能量;还 可以避免睡眠(VCC 至 BAT) 比较器并使 ACDET>2.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我怀疑情况是这样、因为适配器会设置总线上的电压、并且无法通过适配器调节总线电压。

    再次感谢、Best、Steve