This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:最大功率放大器;功率耗散

Guru**** 2593600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422, TPS549D22, TPS53667, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630683/tps40422-maximum-wattage-power-dissipation

器件型号:TPS40422
主题中讨论的其他器件: TPS549D22TPS53667TPS53647

我们是否可以使用此 IC 满足以下 要求?

Vin = 12V

VOUT = 0.85V

输出电流40A (最大值)

使用 I2C 的可编程输出电压

使能控制

输出裕度控制

如何在该 IC 中管理功率耗散、因为在数据表中没有详细说明过热特性。

请建议一些解决方案 以满足要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    您应该能够使用 TPS40422来设计系统。 此设备具有 PMBusTm接口功能。
    请注意、解决方案是控制器、即 FET 位于外部、最大热量将来自外部 FET、而不是来自驱动器。您可能还想了解转换器解决方案(器件内部有 FET) TPS549D22。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS549D22看起来适合我们的应用、但我对以下方面有疑问:

    如果我使用 Vsel = 24.9K 将 Vout 设置为0.85V、我能否使用 I2C 编程在运行时修整/设置电压。

    如果是、可实现的最大和最小标称电压范围(0.85V)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS549D22器件可在0.6V 至1.2V 的范围内提供各种精密基准电压支持、并提供50mV 的阶跃变化。
    有关更多详细信息,请参阅数据表的图15-图22。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为50A 或60A 应用推荐类似器件?

    我们能否使用 I2C 接口将 PMBus 连接到8位微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53647或 TPS53667正是您想要的产品。  请告诉我其中之一是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以为 TPS53647在加电时设置0.85V,编程后可以在运行时再次设置 Vout?
    如果我需要50A 的电流,那么我是否需要使用全部四相?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够在启动时设置 Vout、然后通过 PMBus 进行更改。 您似乎可以使用 LSS 而不是四相进行设计。 如果您希望使用 webench 实现设计自动化、则需要您使用全部4个阶段。 如果您要使用 TPS53647进行设计并有其他问题、我建议您开始新的主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 TPS40422相比、TPS53647电源模块看起来更复杂、需要更多编程。

    我们能否连接两个 TPS40422电源模块以达到60A 电流要求应用?

    请尽快回复。我们需要尽快设计电源部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以将其用于60A 应用、因为在数据表中没有写入60A 电流支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个使用 TPS40422的60A 参考设计。  在此处查看详细信息:

    http://www.ti.com/tool/pmp7328