This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:OC 标志&内部充电计数器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598264/bq40z50-r1-oc-flag-internal-charge-counter

器件型号:BQ40Z50-R1

我们使用此器件构建了大量电池组、5-10%的批次在充电时会遇到 OC 情况、这会导致 CV 阶段的充电周期终止。

OC 设置设置为:  

阈值= 1100mAh、

恢复= 1mAh

恢复 RSOC = 95%

RSOCL 被清零

我不明白为什么要设置 OC 标志。 我想知道是什么导致内部充电计数器复位? 如果我在两次充电之间反复对电池进行充电而没有放电、充电计数器是否会不断累积、或者每次都从0开始?

我们的 FCC 为1000mAh、因此从理论上讲、它不应跳闸、因为它必须在计数器触发它之前充满电。

这是一个很难诊断的问题、因为 OC 标志不会记录在寿命数据中。 出现这种情况的唯一建议是 OC 安全警报仍处于开启状态(一旦充电停止、OC 安全跳闸便会很快清除)

提前感谢您的帮助。