This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430控制 UCD9222

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601456/msp430-control-ucd9222

主题中讨论的其他器件:UCD9222TMS320C6678

尊敬的 TI 教授:

: 根据 TI TMS320C6678 EVM, 我设计 C6678 EVM 并使用430作为 bmc 来控制电源序列。 如何设置 ucd9222使用430? 请给我一些文档。 ucd9222通过 PMBus 连接 MSP430。  注意:我没有 PMBus 仿真器。 因此、我无法通过 GUI 软件配置 ucd9222。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您是否在问如何将 MPS430用作 PMBus 主器件来设置 UCD9222? 我们为 MSP430提供了 PMBus 软件库、该库展示了如何将其设置为 PMBus 主器件。

    此致、

    Caleb Overbay