This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:在轻负载下进行 UCC28C44突发开关

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC38C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597879/ucc28c44-ucc28c44-burst-switching-at-light-load

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: UCC38C42

 大家好、

 我们的一位客户正在评估 自己的交流/直流转换器上的 UCC28C44、该转换器可从115V 交流输入生成24V/6A 直流电。 当它们的交流/直 流转换器以光带运行时、会观察到"输出"的突发切换、如所连接的波形(Ch2波形(色粉色)是光晶体管发射极的电压。 CH3 波形(颜色为蓝色)是 UCC28C44 COMP 引脚的电压。 尖峰噪声计时是"输出"开关计时。) 。 他们不能为 我们披露他们的电路板原理图 、但他们使用的原理图和器件参数与应用示例类似、如 UCC28C44 英文数据表第22页的图25。

 客户想知道 突发操作是否 正常。 (如果我们有 UCC38C42 EVM、我们将 在轻负载下检查开关信号。  但我们目前还没有 EVM。)

 如果您有 TI 发布的 EVM 板、您能否查看灯条处的开关波形?

 此外 、如果未观察到任何突发开关、您能否向我提供向客户显示的开关波形、如果  您有任何想法、请告知我应更改哪个器件参数以减少突发?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    我已要求我们的一位应用工程师回复您的邮件、您应该会在今天晚些时候看到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    感谢您对本视频的关注。 虽然该器件的控制中没有突发模式、但如果其输出大于调节设定点、则会跳过周期。 这种情况可能会在轻负载期间出现、因此这是预期行为。

    解决这一问题的方法并不简单。 任何会导致输出逐周期下降得更快的情况都可能有所帮助。 例如较重的负载、较小的输出电容器、以较低的频率运行等  

    这是否会导致过高的纹波或客户关心的其他问题?

    此致

    John