This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075EVM:用于测试电池仿真器的 BQ24075

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600810/bq24075evm-bq24075-for-testing-battery-emulator

器件型号:BQ24075EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24075

您好!

我正在为客户设计电池充电器解决方案,为了测试我的充电器,我一直在尝试使用这款由 Rushil KK 编写的电池仿真器:

http://www.ti.com/lit/an/slva618/slva618.pdf

我们订购了一个 bq24075来测试此电池仿真器、我不确定是否有我们应该得到的结果。 我将 Bq24075 +Bat 和 VSS 的端子连接到电池仿真器的端子 Bat+和 Bat-。

我遵循了电池仿真器文档中显示的测试程序。 一旦我断开 Vin+ Vin-、在电池仿真器的+bat - bat 端子上达到4.2V 后、Bq24075在特定阈值(我会说3.5V)后开始采取行动、充电电流开始在250mA 至750mA (ISET = 0.9A)之间变化 同时 CHG LED 闪烁。 查看数据表、可以看到、当 CHG LED 闪烁时、表明安全计时器已过期。

一旦+bat 达到4.1V、充电停止、但充电 LED 保持亮起(稳定、不闪烁)。 查看电池仿真器指南、可以发现其结果比我的结果要好得多。  

首先、什么可以解释这种电流变化? 其次、我是否以正确的方式使用此仿真器? 我是说我们确定 bq24075应该连接到仿真器的+bat -bat 终端、而不是 Vin+ Vin-?

很抱歉,长文本,我要提前感谢大家的帮助。

Patrick Hooiritner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚运行了一些其他测试。 我一直在更改 ISET 和 ILIM、直到我能够看到充电曲线、但这种情况从未发生。 一旦 VBAT+ Vbat -端子达到3.5V 阈值、我会有一种从3.5V 直接到4.1V 的阶跃! 我的充电方式类似于阶跃功能、甚至是使用 ICH = 0.2A 的充电电流进行充电。 我不明白是什么让 IC 实现这一目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决.. 我以错误的方式使用电池仿真器、