This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:监测计正确预测 SOC 所需的最小负载电流

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601363/bq27441-g1-minimum-load-current-required-for-gauge-to-predict-soc-correctly

器件型号:BQ27441-G1

您好!

我们 在其中一个项目中使用 Bq27441、 我们的负载电流消耗不是线性的。 我们 有三种 运行模式

理想= 3mA 电流消耗 90%使用寿命  

传输:GSM 以500mA 的电流传输数据,突发电流为2A 几毫秒(10%)

休眠:如果 SOC 低于10%进入休眠模式、则 在95%的时间周期内电流消耗小于1mA;剩余时间内电流消耗小于2mA。

现在 、我的问题是  

1) 1)监测计是否需要最小负载电流来预测正确 的 SOC?

2)如果使用 SOC 进入休眠模式并唤醒?

3) 3)测量仪表在该脉动负载下是否工作正常? 如何在休眠模式下使监测计精确。

4) 4)每当我们从休眠模式唤醒时、我们进入传输模式、  我们就会观察到 SoC 中的跳转率为5-6 %、而我们正在进行此转换状态切换。 如何将其最小化? 理想情况下、我想了解为什么会发生这种情况、以便我们能够做出更好的决策。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果您选择了正确的化学 ID 并成功执行学习周期、即使没有负载电流、监测计也会精确地预测 SOC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Terry

    感谢您的更新,很抱歉再次打扰您。 您能否同时向我更新问题3和4。