This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TPS65400EVM-678:我们是否可以了解如何获取 TPS65400EVM-678 GUI 软件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400EVM-678, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597212/starterware-tps65400evm-678-may-we-know-how-to-get-tps65400evm-678-gui-sofeware

器件型号:TPS65400EVM-678
主题中讨论的其他器件: TPS65400

工具/软件:Starterware

你(们)好,先生  

我们是否可以了解如何获取 TPS65400EVM-678 GUI 工具软件?

我无法在以下链接中找到。

http://www.ti.com/tool/TPS65400EVM-678?keyMatch=TPS65400&tisearch=Search-EN-Everything

                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey

    您应该下载 TPS65400的"PI-Commander-PMU EVM GUI"、链接如下。
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    页面的下方。
    GUI 名称是 TPS65400EVM-678的 PI-Commander-PMU EVM GUI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们可以向您查询什么是寄存器00h 设置(我们需要 SW1+SW2)?  我们需要在 GUI 中的什么位置进行设置 ? 值是???

                                                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无需更改任何00h 寄存器。
    将 COMP2连接到 VDDA、并将 Vout1和 Vout2连接在一起。