This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:bq34z100g1校准

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601088/bq34z100-calibration-for-bq34z100g1

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好-

我们正在尝试校准电量监测计 bq34z100g1,如 EVM 数据表http://www.ti.com/lit/ug/sluu904a/sluu904a.pdf 中所示  

在电压校准步骤中、我们得到以下错误:seee2e.ti.com/.../error-message.docx attached。

我们有两个关于同一问题的问题:

1、当我们在 BAT+和 BAT-之间输入电压为22,000 mV 时、我们得到错误:输入的校准电芯电压超出范围。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试。  

这是否应该是每节电池的电压、在本例中为22、000/6、因为我们有6s 电池?

当我们输入每节电池电压 、即3666mV 时、它会开始校准、但会出现误差:

校准-读取写入的数据比较失败。

我们如何避免并纠正此误差?

谢谢、此致、

-Tim Starr 代表 AB@AR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    您需要在电池组配置中设置 VOLSET 位。
    我的建议是在重新加载 BQ34Z100-G1固件之前、使用记事本编辑器(从不使用 Excel)在.gg 文件中修改此位 VOLSEL、在 bqstudio 中导入此新文件、验证此位是否良好为红色。
    在 bqstudio 中按"reset"命令(右下角)后、您可以进行校准。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 后续问题:
    在编程选项卡下、我们可以加载最新固件。 但是、执行固件按钮会显示 USAN 错误:数据包校验和不匹配。 修复此问题的方法似乎是 EV2300固件更新。 但是、我们已更新到最新固件、它无法解决问题。 我们应该怎么做?


    2.我们遵循了相同的过程,但我们从 Battery Management Studio 设置 VOL_SEL,而不是编辑和导入 gg 文件。 首选 gg 方法吗?

    谢谢、此致、

    -Tim Starr