This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:输入电压低于4.5V

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599848/tps56c215-lower-input-voltage-than-4-5v

器件型号:TPS56C215

大家好、

TPS56C215的数据表仅提到 VREG 引脚上的 UVLO。 如果您从外部源在 VREG 引脚上提供稳定的5V 电压、是否可以将输入电压转换为3V?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我认为它也应该起作用。 我们今天将在工作台上再次检查。

    此致、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:
    您的基准测试是否有任何更新?
    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我今天不在办公室。 我明天可以向您提供反馈。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我在工作台上测试、即使 REG5引脚上有5V 外部电源、它也无法实现3V->1V。

    此致、Vincent