This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:TPS65263-Q1的输入隔离

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598101/tps65263-q1-input-isolation-of-tps65263-q1

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65263

你好。 我是 Byunghuk。

我询问 TPS65263-Q1的隔离情况。

 我 要重新设计的控制板 需要  电隔离。

TPS65263-Q1是一款非隔离式转换器、因此我使用隔离式直流/直流转换器隔离输入电压。

但我认为这不是最佳解决方案。

请告诉我 TPS65263输入端口的隔离情况。

谢谢你。

因此、我想应用 隔离 式电压。

我的项目主管不想这么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.电隔离的含义是什么?
    2.您想将电源与 TPS65263-Q1输入端口分离、对吧?
    3.您想在电源和 TPS65263输入端口之间添加一个隔离型直流/直流转换器,对吧?

    我认为您的解决方案是可以的。