This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022设计问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596015/lm5022-lm5022-design-questions

器件型号:LM5022

你(们)好 TI

我们确认了使用 WEBENCH 设计器在 Vin6 ~ 12V/输出电压13V 消耗电流6A 下对 LM5022进行仿真。 

WebBench 设计了以下方法。
1.输入电压(最小值) 6V/最大值6V -->输出电压13V/输出电流:2A
2.输入电压(最小值) 11V ~ 12V -->输出电压:13V/Iout:6A 
我们通过结合上述两种设计来设计附加电路并执行测试。 

我尝试实现该电路、但仅驱动大约2A 的电流。 
您能给我一个电路评论吗? 
我们需要的规格是输入电压7V ~ 12V/Vout:13V/Iout:Max6A 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您的电流感应电阻值似乎太大。 请仔细检查。 它是0.5欧姆吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 EricLee

    抱歉。

    电流感应电阻器值为0.05 Ω。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请短接 R5并查看是否有任何改进。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EricLee

    在您的帮助下、通常会实现输出电流。

    谢谢你。

    但是、在测试期间、输入电压导致的电流差太大、如下面所示。

    您能告诉我线性调试的要点吗?

    输入电压输出负载电流输出电压
    4伏X4.5V
    5VX4.5V
    6V1.8A11.1伏
    7伏1.4a.11伏
    8伏1A11伏
    9V2A11伏
    10V 2A11伏
    11伏 6A11.5V
    12V7A.12.4V

    谢谢。