This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:镍氢12S2P 的学习周期中的 BQ34Z100-G1问题

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600704/bq34z100-g1-bq34z100-g1-problem-for-learning-cycle-with-nimh-12s2p

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

e2e.ti.com/.../12S2P_5F00_nimh.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在使用采用12S2P (=> 2x2000mAh)组织的镍氢电池完成学习周期时遇到问题。
    我遵循了本论坛以及一些德州文档中的说明、但没有成功。
    我执行了以下步骤:

    1/ bqstudio 中的设置
    2 /校准
    3 /完成放电、直到 OCVTAKEN 为红色
    4 /复位
    5 /启动它
    6 /充电

    我使用的是实验室电源、但尚未配备充电器。

    以下是我的问题:

    ->是否需要将 NTC 连接到电池? 当我使用 EVM 时、我必须对这个进行降序、以将其粘在电池上。
    如果这是完全不可缺少的,我将这样做。
    如果没有、是否有要禁用的内容?

    ->在负载结束时、我看到压降、我的电流恒定为1A。 我还看到累积容量与我的电池组容量(4000mAh)基本相等、电量监测计表示100%。
    为了低于接通电流的值(设置为100mA)、我逐渐将电源的电流限制降低至60mA。
    几个小时后,没有发生任何事情,FC 永远不会变成红色... 且已学习状态保持为04。

    我是否会再次完全放电、还是再次稍微放电一下?

    因此、我需要帮助来了解我在这种操纵中所做的错误。
    我附加配置文件并加载日志。

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如需完整信息:

    我使用 ARTS 能源 HRMT 23/43 1.2V/2000mAh、并且我选择了化学 ID 6100。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有可能得到来自德克萨斯州的人的回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在几天的时间里一直在征求德克萨斯州的意见,但在没有得到帮助的情况下,我从一开始就解决了整个问题。
    我最终成功完成了学习周期。
    令人遗憾的是,本论坛没有反应更多。
    我很快将发布一份专门讨论镍氢电池主题的文档,这项技术并不是生命的尽头... 信息非常简洁。
    通过回顾德州仪器(TI)在本论坛上提供的一些信息(针对镍氢电池)、我指出了一些错误、这些错误不允许重复结果。
    由于我是知识共享的追随者、我很快就会编写这份文件。
    一个非常失望的成员,但多年来一直忠于德州产品...