This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:STAT LED 由于 TS 输入而闪烁

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596930/bq24298-stat-led-blinking-due-to-ts-input

器件型号:BQ24298

您好!

在断开电池电源并将 TS 电压输入调整到范围(2.5V)内的情况 下、STAT 引脚呈现1Hz 信号、而 REG 9位0 (NTC_FAULT[0])描绘了值1。 REGN 引脚电压为5V、输入电压为5V、VSYS 为3.7V。CE 引脚设置为高电平。  是否有办法复位 REG 9位0、停止 LED 闪烁?  

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS 故障无法复位。 为了消除故障、TS 引脚电压需要处于"正常"电压范围内。

    如果有问题、请单击"验证答案"。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在分压器和 GND 的低侧电阻器上连接了一个电位计、并将电压从3.5V 扫描到0V、但 TS 故障未消除、甚至3、5V 被检测为"热"。 请注意、电池不存在、且充电已禁用。

    祝你一切顺利、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否同时测量 TS 引脚电压和 REGN 电压并检查 VTS/VREGN 比率? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REGN 引脚具有4.88V 电压、TS 引脚电压范围为0V 至3.33V、通过电阻分压器的低侧电阻连接电位计。

    因此、VTS/VREGN 比的最低值为零、最大值为 ís 0、68。  对于任何 VTS/VREGN 比值、STAT LED 继续闪烁、NTC_FAULT[0]位为1。

    祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:启用 EN_HIZ (位7 REG[0]= 1)时、REGN 引脚变为0.5V、STAT 停止闪烁。 当 EN_HIZ = 0时、STAT 再次闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使移除低侧电阻器、并通过连接到 REGN 引脚的高侧电阻在 TS 引脚中注入5V 电压、NTC_FAULT[0]也会继续描述高温警报。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的测试条件的原理图和所有寄存器值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0257.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐英年、您好!

    请不要考虑前面的消息、我们发现电路板中的 BQ24298组装有问题。 再次焊接后、TS 传感器工作正常、并且电池充电。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴问题得到解决。 是否可以选中"已验证答案"并关闭主题? 谢谢!