This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441-G1:在手动模式下学习周期并生成黄金映像

Guru**** 2461980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601172/bq27441-g1-bq27441-g1-learning-cycle-in-manual-mode-and-generating-golden-image

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好的团队,

我 正在尝试为上述部件生成黄金映像 、因此 尽管获取 FC 位设置学习周期、但在手动模式下执行的学习周期不会停止。 请查找所附图像。  

请 告诉我应该做什么来创建黄金 映像、以及应该采取什么行为。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 单击黄金映像选项卡、然后您可以生成映像文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chan:

     我感谢您的快速回答。  根据我的理解、我有一个疑问、我必须 在创建黄金映像之前执行学习周期、因为我要手动执行学习周期 、即先进行充电、然后放松放电、  我是否必须在与  Bqstudio 连接的系统中一次性执行整个过程 ?我 问这是因为整个过程将需要16-17个小时以上。

    如果 必须 持续执行整个学习周期、是否有方法可以逐步执行此操作并能够创建黄金映像?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您需要执行整个学习周期、以确保监测计工作正常。
    www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp
    您可以按照链接中的步骤进行操作