This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4250-Q1:向 TI 的专家咨询、了解跟踪 LDO 的工作原理、例如 TPS7B4250-Q1、感谢您的参与。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595761/tps7b4250-q1-consult-to-experts-form-ti-the-operating-principle-of-tracking-ldo-such-as-tps7b4250-q1-thanks-for-you

器件型号:TPS7B4250-Q1

设计

您是否知道跟踪 LDO 的工作原理、例如 TPS7B4250-Q1。您能帮助描述它的详细信息吗?

TI 如何工作?

感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一份应用手册解释了跟踪 LDO 的各种应用、您可以在此处找到它。
    www.ti.com/.../slva789.pdf

    请告诉我它是否满足您的需求。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、我已经阅读了该文档、其中介绍了跟踪 LDO 的应用、但没有介绍跟踪 LDO 的工作原理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS7B4250-Q1的运行、有三个方面与常规 LDO 不同。  

    需要在1.5V 至18V 的范围内提供外部基准。  

    2.输出的跟踪功能使其能够遵循外部电压轨或基准。  

    3.一旦输入电压高于 Vuvlo (最小输入电压= 4V),该器件将开始工作。 一旦外部基准电压超过1.5V、跟踪将开始。 低于0.8V 的负下降沿将使器件进入非激活模式、从而降低静态电流。  

    请告诉我这是否能解答您的问题。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,很抱歉,我想知道这个原则。
    例如、为什么跟踪 LDO 可以跟踪外部基准电压、但常规 LDO 无法跟踪内部基准电压?
    外部基准和内部基准是否存在差异?
    为什么跟踪 LDO 可以减少长电缆和常规电缆的压降?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我和一位设计人员交谈、据他说、跟踪 LDO 通常会动态更改由外部基准设置的内部电压基准、也就是 Vout 跟踪 Vref 的时候。 一旦达到所需的 Vout、基准电压就可以切换到其内部基准电压、例如带隙电压;环路增益也可以在切换期间发生变化。 在电路中实现此概念有多种不同的方法、如果您有兴趣、可能需要找到一些有关此主题的教科书或应用手册以进行更多探索。  

    2.我不确定我是否理解您的第二个问题:"为什么跟踪 LDO 可以减少长电缆和常规电缆的压降?" 在汽车系统中、主电路板需要通过长电缆和传输电源为某些传感器供电的应用中、通常会讨论长电缆。 在这种应用中、跟踪 LDO 可保护主板免受潜在的接地短路或电池短路情况的影响、从而延长电缆长度。 请告诉我这是否回答了您的问题。  

    Regads  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、您回答了我的问题。