This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/bq34z100-G1:我有疑问。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601329/starterware-bq34z100-g1-i-have-a-question

器件型号:BQ34Z100-G1

工具/软件:Starterware

我焊接 BQ34Z100-G1。

   完成焊接后、我使用测试机对其进行测试。

BQ34Z100-G1上的6~14 Ω 引脚短路。

这种情况是否正常?

我真的不知道这种情况...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    焊接测量仪时使用的温度是多少?
    您的 PCB 是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯…  我不知道、因为我在焊接时使用了正常的焊接烙铁。
    我使用 SMD DIP 转换通过 DIP 类型实现了这一目的。