This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:在过温条件下的 UCC28630输出精度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28600, UCC28704, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630961/ucc28630-ucc28630-output-accuracy-at-over-temp

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件: UCC28600UCC28704UCC28740

你(们)好

有 一个参考电路150W AC/DC 与 UCC28630搭配使用

http://www.ti.com/lit/ug/tidub50b/tidub50b.pdf

是否有过热(-10°C 至55°C)的输出精度数据?

 

有负载调节和输入调节数据、但无法在温度范围内找到数据。

 

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanao-San、

    感谢您对本视频的关注。 我将与原始设计团队核实他们是否拥有该数据。 对于 TIDA、它们通常不会在整个温度范围内完全表征。

    您对全负载和温度范围内的 Vout 调节感兴趣吗? 还是在某个轻负载点?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanao-San、
    我向执行此电路板的 TIDA 设计工程师确认、他们在温度下没有数据。 仅在室温下包含在报告中的数据。

    关键问题是什么? 也许我们还有其他设计中的其他数据可以为您提供帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的答复。
    我想知道初级侧调节反激(UCC28630)与使用光耦合器的反激(UCC28600)相比的性能。
    这将是另一个良好的温度数据器件。

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanao-San、
    我们没有要比较的完整系统数据、但总的来说、UCC28630被认为能够提供+/-3%的输出电压、UCC28704等器件被认为能够提供+/-5%的输出电压、而 UCC28600/UCC28740等光电反馈控制器通常能够提供+/-1%的输出电压容差。
    此致、
    John