This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:引脚开路和短路测试的实际数据

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, TPS40170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597532/tps40170-actual-data-of-pin-open-and-short-test

器件型号:TPS40170

尊敬的专家:

我的客户正在确认 TPS40170并提出申请。

请给出建议。

--请求

我确认 SLVA582A (TPS40170-Q1引脚开路和短路测试结果)

我想查看实际数据、您能安排吗?  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑数据是否可用。 我们通常不对此进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我知道数据不可用。

    我会将答案发送给客户。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能不可用。 我不确定。 我只能告诉您、大多数 IC 通常不会采用这种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    如果可能、您能否确认实际数据是否存在、然后进行反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一