This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65580:输出电压与输入电压间的关系

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597252/tps65580-output-voltage-vs-input-voltage

器件型号:TPS65580

您好!

在数据表图11中、有输出电压与输入电压间的关系图。
当输入电压介于7V 和9V 之间时、输出电压会以阶跃变化
请告诉我这一原因吗?




此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji

    TPS65580采用 Dcap2架构。
    实际上、它不是输出电压(3.3V)的阶跃。
    您可以参考 EVM 用户指南的测试波形、在以下链接中找到它。
    www.ti.com/.../slvu952a.pdf

    在 DCAP2中、Vout 和 Vin 电压决定导通时间、(Vin - Vout)越大、导通计时器的精度就越高。
    因此、它可能是由计时器的变化引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵新、您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。
    在图11中、为什么精度下降在 Vin = 7V 附近停止?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ryuji San

     很难找到原因 、可能 是因为电路设计的限制。

     在新的部分中 ,没有线路调节的逐步下降。